고속 푸리에 변환

간략한 설명

파일: \examples\Processing\FastFourierTransform\mE5-MA-VCL\fft.va

파일: \examples\Processing\FastFourierTransform\iF-CXP12-Q\fft.va

기본 플랫폼: mE5-MA-VCL 및 iF-CXP12-Q

요약 설명

FFT 오퍼레이터의 사용법을 보여줍니다. 애플릿은 사인 패턴을 생성하고 FFT를 수행합니다. 결과는 주파수 영역을 보여줍니다. VisualApplets 시뮬레이션을 사용하십시오.

The provided example will demonstrate the use of the FFT. In the example, a simple sine wave with period 256 and magnitude ± 16384 and an image width of 2048 pixels is generated.

사인파

그림 296. 사인파


VisualApplets 구현은 매우 간단합니다. 사인파 입력이 FFT 오퍼레이터로 전달됩니다. 결과로 나온 실수부와 허수부를 각각 제곱하여 더합니다. 따라서 출력값은 제곱된 절대값이 됩니다. 결과를 보면 x = 8(즉, 주기 2048 / 8 = 256)에서 예상된 피크가 나타납니다. Matlab FFT 계산 결과와 비교해보면 동일한 정확도 범위 내에서 매우 유사한 결과를 보여줍니다. H-Box "DynamicReduceResolutionFFTOut"은 결과를 시프트하고 해상도를 낮추는 데 사용됩니다. 이는 주어진 사인파에는 필요하지 않지만 다른 요구 사항을 위한 옵션입니다.